A indústria automotiva compreende um diversificado leque de empresas cujas atividades envolvem a fabricação de veículos motorizados, componentes como motores e carrocerias, desenvolvimento, design e muito mais.
A indústria enfrentou muitos desafios nos últimos tempos. Os fabricantes tiveram que se adaptar às mudanças contínuas no comportamento do consumidor e no cenário tecnológico global. Isso, juntamente com a tendência transformadora da tecnologia conectada e a crescente necessidade de sustentabilidade, exige contatos qualificados no local, consultoria ideal com uma visão de todo o sistema e soluções de tecnologia cruzada com interfaces perfeitamente coordenadas.
Podemos ajudar você a se adaptar com eficácia aos desafios da mudança, reduzindo o consumo de energia e as emissões e aumentando sua produtividade.
Confira nossas condições:
Peças entregues com a mesma qualidade de um produto novo
Garantia estendida
Análise técnica de 5 dias
Certificação obrigatória desde 2020 (NBR IEC 60079-19)
Remanufatura com possibilidade de garantia de peças novas
Fale com nossos especialistas
O Service da Bosch Rexroth reúne todo o conhecimento na indústria para realizar reparos rápidos e confiáveis que mantêm a produção automotiva em andamento.
Nosso time está pronto para garantir maior vida útil dos componentes, seja com reparos ou manutenção preventiva!
Contate-nos aqui
{{{tab-navigation-header}}}
WE MOVE.
Unidade de prensagem
A Bosch Rexroth facilita as aplicações de prensas com uma ampla variedade de componentes perfeitamente coordenados e soluções de sistema que permitem que você aproveite nossa tecnologia de acionamento e controle para converter suas máquinas rapidamente, garantindo precisão de repetição idêntica. A disposição intuitiva dos aplicativos se traduz em treinamento mínimo. Isso, por sua vez, aumenta a produtividade.
Unidade de carroceria
Desde o piso, a seção frontal e a montagem da parede lateral até a automação do telhado, montagem da porta, montagem do veículo e acabamento final: A produção de carrocerias exige muito de automação. O equipamento de soldagem automatizado, por exemplo, deve ser capaz de lidar de maneira rápida e segura com muitas combinações de materiais diferentes e soldá-los da forma mais perfeita possível, pois os sistemas de aperto implementam requisitos de segurança elevados.
Unidade de pintura
Acabamento em alto brilho, de fácil aplicação e sem desperdícios. Esse é o desafio da unidade de pintura. Durante o processo de pintura, a precisão ultra-alta e a dosagem exata do produto são necessárias no que diz respeito ao volume da tinta, à proporção da mistura (ar para tinta) e ao movimento (sequências de movimento cuidadosamente executadas). Menos desperdício como resultado do consumo reduzido de tinta facilita a limpeza mais rápida entre as etapas de trabalho.
Usinagem de conjunto propulsor
Com nossos componentes padrão escalonáveis e soluções de sistema aberto, você pode melhorar a flexibilidade durante o planejamento da produção e adaptar a produção de acordo com a demanda atual. Nossos sistemas com interfaces abertas e aparência e comportamento padronizados também são fáceis de trocar e facilitam uma aplicação global de máquinas sem despesas adicionais. Isso, por sua vez, aumenta a produtividade.
Montagem de conjunto de propulsor
Os processos de montagem do conjunto de propulsor devem manter o novo nível de flexibilidade, realizando um ambiente altamente produtivo e flexível para a montagem de uma ampla variedade de variantes. Isso requer linhas de montagem personalizadas. A Bosch Rexroth oferece um balcão único para toda a gama de tecnologias de acionamento e controle. Nossos conceitos de acionamento e controle de ponta a ponta também ajudam a lidar com tarefas complexas de maneira flexível. Flexibilidade máxima e componentes cuidadosamente coordenados aumentam sua produtividade.
Montagem final
A Bosch Rexroth facilita as aplicações de montagem final com sua ampla gama de componentes e soluções de sistema para todas as tecnologias de acionamento e controle. Nosso sistema de aperto garante que as conexões rosqueadas sejam confiáveis e seguras. Nossas soluções CLP modulares e integradas com interfaces abertas facilitam a conversão para novos processos e fluxos de processo. Isso, por sua vez, melhora a flexibilidade.
YOU WIN.
Know-how da indústria
Muitos anos de experiência na indústria permitem que a Bosch Rexroth adapte produtos de maneira otimizada para atender às necessidades do mercado em constante mudança. Também trabalhamos em conjunto com os nossos clientes para conceber novas soluções. Um exemplo disso é a nossa linha de produtos especialmente desenvolvidos para a indústria automotiva. Nossos sistemas de soldagem por resistência, por exemplo, incorporam uma combinação ideal de materiais para melhorar a segurança e a eficiência energética.
Melhor eficiência energética
Reduzimos o consumo de energia dos usuários com produtos como Sytronix e MTX ega, bem como nosso sistema 4EE, que vê o sistema do usuário de uma perspectiva holística. A abordagem 4EE ajuda a detectar e alavancar todas as áreas nas quais economias significativas de energia podem ser alcançadas, mantendo ou melhorando a produtividade atual. A base para isso é o amplo know-how industrial e tecnológico que a Bosch Rexroth oferece.
Presença global
A Bosch Rexroth é um parceiro global e pode ser encontrada onde quer que a indústria automotiva internacional precise de nós. Para isso, nossa oferta de serviços inclui contatos qualificados e ótima consulta no local com análise de todas as etapas do processo.
ESTUDOS DE CASO.
Conexões fortes com sistemas de aperto e soldagem Rexroth
Cerca de 850 modelos do modelo A3 deixam a fábrica da Audi em Ingolstadt a cada dia. Isso é conseguido pelo uso de um sistema de produção baseado em robô, que a Audi escolheu para o chassi ultraleve do modelo A3. Os sistemas baseados em robôs fornecem um nível superior de qualidade, alta disponibilidade do sistema e confiabilidade geral. É por isso que a Audi contratou a Rexroth para as ferramentas finais. O aparelho de controle de soldagem PS6000 garante conexões confiáveis e o sistema de aperto 350 permite que as torqueadeiras sejam trocadas de maneira totalmente automática.
{{{tab-navigation-header}}}
ESTUDOS DE CASO.
Conexões fortes com sistemas de aperto e soldagem Rexroth
Cerca de 850 modelos do modelo A3 deixam a fábrica da Audi em Ingolstadt a cada dia. Isso é conseguido pelo uso de um sistema de produção baseado em robô, que a Audi escolheu para o chassi ultraleve do modelo A3. Os sistemas baseados em robôs fornecem um nível superior de qualidade, alta disponibilidade do sistema e confiabilidade geral. É por isso que a Audi contratou a Rexroth para as ferramentas finais. O aparelho de controle de soldagem PS6000 garante conexões confiáveis e o sistema de aperto 350 permite que as torqueadeiras sejam trocadas de maneira totalmente automática.
{{{tab-navigation-header}}}
Portfólio de serviços
A Bosch Rexroth oferece uma grande variedade de soluções em serviços desenvolvidos para aumentar a produtividade e reduzir o tempo de inatividade. Desde peças de reposição e reparos até suporte em serviços de campo, reequipamento e soluções em serviços digitais, oferecemos a assistência de que você precisa para seguir em frente.